This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPIO外设复用,带DEMOBOARD卡引脚

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571953/gpio-peripheral-muxing-with-demoboard-card-pinout

您好,

我正在使用C2000 Piccolo F2807,并且正在使用TI控制卡对接站。

我有这个问题:在我的演示板TMDSCNCD2.8075万_180cCARD_PINOUT R1_1文档中,100和102引脚(与GPIO-54和GPIO-55匹配)有两种可能的用途,QEP2x或GPIOx。 但在用户指南中,说明这些引脚也可以配置为SCI-B引脚。 此功能是否已通过降级卡启用?

感谢您的帮助。

MIK

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MIK,

    请查看设备数据表。 GPIO54和GPIO55有多种用途。 请参阅DS中的表4-1信号说明了解完整的GPIO多路复用选项。所有引脚上的GPIO都具有可用的完整多路复用功能。

    编辑:将链接添加到DS。 SPRS902

    谢谢!
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MIK,

    您还有其他问题吗?