This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:库测试结果和使用信息

Guru**** 2589440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573393/tms320f28335-library-test-results-and-usage-information

部件号:TMS320F2.8335万

TI在以下库中有哪些测试文档和/或使用信息: Flash2.8335万_API_V210和rts2800_fpu32?  在 对DO-178B DAL-C计划进行认证时,我们希望使用TI对这些库的验证结果和分析。 我希望有一些测试案例和结果,以及一些行业使用信息,例如使用这些图书馆的安全关键程序的数量。

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    这需要客户签署NDA。

    请提供您的详细联系信息,我将请TI的人员与您联系。

    此致,

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    616.831 Tm8415

    adamtbouwens@eaton.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI的一些人将很快与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚当

    我正在收集一些信息。 我的目标是在星期三工作结束前得到回复。

    您是否知道您正在使用的rts2800库的版本?

    -洛里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Lori,该库是C2000代码生成工具5.2 的一部分