This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:TMS320F2.8027万中的标头问题

Guru**** 2594660 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572155/compiler-header-issue-in-tms320f28027

主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:TI C/C++编译器

主席先生,

我正在考虑为我的应用程序采用相移全桥。 正如您已经提到的,PSFB的数字库中存在的示例。 头文件 ,包括"peripheralHeaderInclude".h。 此标头需要编译代码。 如何获取该文件,因为此标头不在任何位置,所以我无法执行代码。  请帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet,您好!

    您是否尝试过在CCS中导入HVPSFB项目? 在CCS中打开此项目后,您应该能够在项目资源管理器窗口的“包含的文件”下找到此文件。 您也可以尝试编译此项目。 如果您的controlSUITE安装具有所有正确的文件,则该项目应该编译而不会出现任何问题。

     "peripheralHeaderInclude.h"文件应位于'..ti\controlSUITE\development _kits\~SupportFiles\F2802x_headers'中

    我希望这能有所帮助。

    Hrishi