This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320F2.8069万:关于TMS320F2.8069万单电阻采样解决方案需要补充PWM

Guru**** 2594750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/575612/starterware-tms320f28069-about-tms320f28069-single-resistance-sampling-solution-need-a-complementary-pwm

部件号:TMS320F2.8069万

工具/软件:Starterware

尊敬的,

  我的应用程序是EV空调,和MCU是TMS320F2.8069万。 根据CTM 和尺寸  要求,我们正在尝试使用 单电阻采样解决方案。 现在我们遇到了以下问题,请帮助确认。

  我们希望  在如下图所示的循环中使用补充PWM,这在中心可能不需要 ,并且占空比是任意的。

  我们已签入数据表, PWMxA 和PWMxB使用相同 的寄存器 CA和CB。 如果使用CA和CB设置 相位上升和下降边缘,则无法设置B 相。  因此,我的问题是,TI是否有某种方法来设置低于 互补PWM? 是否有任何寄存器或示例代码可以提供? 很棒的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请查看:F2806x器件TRM中的图3-28。 它具有辅助状态,带死区和ePWMxA和ePWMxB代码。

    此致,
    Gautam