This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S:大多数示例要么不构建,要么不调试。

Guru**** 2536410 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/575433/launchxl-f28377s-most-examples-either-dont-build-or-wont-debug

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

由于某种原因,在CCSv7和最新的controlSUITE中,大多数示例不会生成或无法在目标上调试。  IM只尝试评估某些算法的运行速度,没有时间学习CCS环境(我使用许多其他算法,但CCS似乎有更多的配置文件需要处理)。 例如,盲目,只是不会构建(例如XDAIS问题),以及我修复后的更多问题。  简而言之,此Delfino的controlSUITE示例是否有任何实际更新,开箱即可正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anthony:

    下载C2000ware。由于缺少XDAIS工具,controlSUITE示例存在兼容性问题。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Gautam,是的,它有问题,但是否有计划在controlSUITE中获取工作代码?  我真的需要测试Delphino (最好是非BGA),而且不支持使用LaunchPad XL TMS320F2.8377万S快速启动。 我现在想知道是否有另一个LaunchPad可能更受工作代码支持?

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony wood 说:
    谢谢Gautam,是的,它有问题,但是否有计划在 controlSUITE中获取工作代码

    对于controlSUITE -我认为没有,因为C2000ware将是定期更新的NextGen Suite。 C2000ware具有controlSUITE中的所有示例代码,但使用最新的编译器进行编译。

    下载后,只需浏览到:C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_00\device_support</s>2000

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Gautam,我下载了C2000Ware (我从来没听说过!) ——在'..\device_support\f2837xs\docs'中找到正确的PDF文件'example_projects_Quickstart_Guide.pdf'后,我获得了一个在电路板上构建和调试的程序(闪存)。 这是一个飞跃,再次感谢。 只有一个问题仍然存在,指示灯实际上不会闪烁。 我发现'_LAUNCHXL_F2.8377万S'未在项目中定义(该项目用于在linky_cpu01.c中选择线路59上的LED端口引脚)。 在强制定义后,您好,它可以工作! 但是现在我担心其他的例子(最后转到FOC无传感器电机控制)。 我错过了什么吗? 我是否应该加载一些库等?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Gautam,我下载了C2000Ware (我从来没听说过!) ——在'..\device_support\f2837xs\docs'中找到正确的PDF文件'example_projects_Quickstart_Guide.pdf'后,我获得了一个在电路板上构建和调试的程序(闪存)。 这是一个飞跃,再次感谢。 [/引述]

    很好地知道这个。

    Anthony Wood 说:
    只有一个问题,LED实际上不会闪烁。 我发现'_LAUNCHXL_F2.8377万S'未在项目中定义(该项目用于在linky_cpu01.c中选择线路59上的LED端口引脚)。 强制定义后,您好,它可以正常工作![/QUOT]

    是...您需要定义。

    [引用user="Anthony wood]但现在我担心其他示例(并最终转到FOC无传感器电机控制)。 我错过了什么吗? 我是否应该加载一些库等?[/QUET]

    是的,controlSUITE和C2000ware之间缺少一些部件。 迁移似乎有些不完整。 在CCSv7中安装xDAIS工具后,controlSUITE项目应能正常工作。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OK (确定)如果此操作纠正了某些问题,将期待XDAIS。 顺便提一下,我不得不使用“项目|属性| CCS内部版本| C2000编译器|高级选项|预定义符号|添加_LAUNCCHXL_F2.8377万S”在编译器级别插入额外的定义,因为该定义会影响代码的其他部分,如闪烁时间间隔(应该为500ms)。