请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S
大家好! 我来自MSP430微处理器,我只是在尝试更大的C2000系列。
在原稿中测试controlSUITE的盲状草图时(红色LED闪烁)-蓝色LED一直熄灭,这似乎是正确的。
将#Define Blinky_LED_GPIO 12更改为#define Blinky_LED_GPIO 13仅用于播放后,红色LED在大多数时间都保持打开状态。
它看起来像是处于"浮动"状态,而不是全亮度。 轻轻敲击桌子上的板会关闭红色LED,然后她慢慢返回。
在SPRUHX5C中,我找到:
6.8 内部上拉配置要求
复位时,GPIO处于输入模式并禁用内部上拉。 非驱动输入可以浮动至
中轨电压,并导致输入缓冲器上的直通电流浪费。 用户应始终放置
以下配置之一中的每个GPIO:
•输入模式,由另一个组件在板上驱动,达到VIH以上或Vil以下的水平
•启用GPIO内部上拉功能的输入模式
•输出模式
因此我补充说:
GPIO_SetupPinMux (12,GPIO _MUX_CPU1,0);
GPIO设置引脚选项(12,GPIO输入,GPIO上拉);
指示灯熄灭。
我只是想知道为什么在最初的闪烁的蓝色LED草图中没有将此设置为默认值(为什么她保持关闭,而红色则不是)?
谢谢!