This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:数据表中推荐的晶体参数与参考板中使用的晶体

Guru**** 2590300 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573703/tms320f28377s-crystal-parameters-recommended-in-datasheet-versus-crystals-used-in-reference-board

部件号:TMS320F2.8377万S
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

我无法理解这一点。

DS的第64页显示负载电容(CL1,CL2)必须为12至24pF。

从字面上看,建议的晶体负载电容将介于6至12pF之间,忽略寄生物。

LaunchPad (LAUNCHXL-F2.8377万S)中使用的晶体Q1如下:

制造部件号:ATS100B-E

说明:10MHz,+/-30ppm,18pF,60 Ohm,-40至85C

当然,这里使用的双负载电容器(C3,C4)都是36pF,与晶体的18pF负载电容完全匹配。

这个水晶是不是一个坏的选择,还是我错过了什么? 是否有其他推荐晶体?

谢谢——Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adam:

    应遵循数据表。 请注意,这可能是一个从早期设计中延续的xtal,没有发现任何问题,因此启动板的开发人员保留了它。 我将与launcpad的所有者讨论xtal选择并考虑相应的更新。

    我们不会明确推荐任何晶体,因为我们不制造xtals,也不能保证其他制造商的性能。 我们只能提供所需xtals的规格。

    您还可以查看F2.8377万D controlCARD (来自controlSUITE)以了解其中使用的内容。

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam D,您好!

    感谢您的回复。 controlCARD中使用的晶体看起来更好,所以我发现了类似的东西。 感谢您为我指明正确的方向。

    此致,

    Adam S