This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:svpwm以驱动所需的交流电机代码。

Guru**** 2326750 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/575242/compiler-svpwm-to-drive-ac-motor-code-needed

主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:TI C/C++编译器

我的项目基本上是'高效的感应电机无线控制'。
我需要逐步解释svpwm (空间矢量脉宽调制)和C语言代码,以便在DSP套件/微控制器上实现svpwm。

电机规格:
0.18kw,rpm=2720,50 Hz,5.2 kg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在TI C2000 controlSUITE行的以下目录中找到有关SVPWM的C代码和说明。
    \ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\fixed_v 1.1
    或\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v 4.3