This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8379万D:EMIF连接器引脚和分配的网络不匹配

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574899/launchxl-f28379d-emif-connector-pin-and-assigned-net-not-matching

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D

您好,  

我想将256MB SDRAM与MCU连接起来。 Launchpad附带EMIF连接器,我在Launchpad "SPRUI77–2016年8月"上交叉检查TI提供的示意图。 但似乎存在一些错误的连接或文本错误。  接头"J9"上的"A15"命名引脚或"18"引脚显示GPIO89的网络名称,但根据MCU "SPRS880G–2013年12月"的数据表,GPIO89已将"EMAA16"和"EM1DQM1"粘接到该引脚中。  

我想知道哪一个是正确的。 针脚的命名不正确或网络名称错误。 或者,这些引脚名称是为其它接口viz Async RAM指定的。  

如果J9连接器的命名错误,则根据数据表,我需要GPIO52/A12和GPIO29/EM1SDCKE连接4M word x 4bank SDRAM内存。这意味着我不能这样做吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shantanu,

    正如您正确指出的那样,卡上的A15标签用于外部ASRAM设备映射。 对于16位异步接口地址偏移1,因此EMIF上的A16连接到ASRAM器件的A15。 SDRAM接口不是这种情况。 SDRAM针脚如数据表中所述。

    所以两个文档都是正确的。

    希望澄清这一点。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此J9上没有"A12"和"EM1SDCKE",这意味着J9连接器不是为SDRAM设计的,因为需要EM1SDCKE才能完全控制SDRAM。

    我能从普通接头接口上选择“A12”和“EM1SDCKE”吗(考虑到EMIF时钟频率为100MHz)? 如果可能,您能否建议任何解决方案。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当前主板的设计不具有与SDRAM接口的能力。 使用蓝线或转换器板将标准BP管座的两个附加信号传输到SDRAM应该没有问题。

    我正在研究其他一些解决方案,但使用现有硬件,以上就是我们可以提供的全部解决方案。