This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:InstaSpin PWM

Guru**** 2591490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/575060/instaspin-bldc-instaspin-pwm

部件号:INSTASPIN-BLDC
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万

您好,

我正在使用在TMS320F2.8069万上运行的Instaspin FOC来运行PMSM电机。 默认情况下,它使用ePWM模块,但据我所知,Piccolo系列可以使用高分辨率PWM (HRPWM),精确度和控制更好。 为什么不使用它? 是否可以更改? 您是否希望通过使用它来获得重大改进? 您将如何实施它?

谢谢!

哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔,您好!

    通常,电机控制不需要电机驱动器的高分辨率PWM通常使用低频PWM,例如低于50kHz,甚至低于10kHz的高功率电机。 HRPWM用于高频PWM,以提高占空比分辨率,大多数电动机驱动器的逆变器不支持如此高的PWM频率(>20kHz),因此ePWM足够用于大多数电动机驱动控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答!