This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/TMDSHVMTRINSPIN:找不到user.h文件来反映INSTASPIN软件

Guru**** 2591060 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574769/compiler-tmdshvmtrinspin-cannot-find-user-h-file-to-reflect-on-the-instaspin-software

部件号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我最近购买了带有PM电机的HVKIT,以学习电机驱动。 使用instspin软件,我可以轻松地运行电机。 现在我有一个GE的实验室IM,其中包含铭牌。 我可以使用汽车工具中提供的Excel表格来计算参数。

我的问题是,我无法找到user.h文件以将参数更改为IM文件。 请告诉我如何操作,因为instaspin软件正在运行电机识别过程,直到50 % 出现故障。 所以我想定义参数,然后运行马达。

任何建议或帮助都是有用的。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果您使用的是F2806xF控制卡,则可以在\motorware_1_01_00_17\sw\solutions\instaspin_inworks\boards\hvkit_rev1p1\F28x\f2806xF\src中找到user.h。 或者,您可以单击user.c打开此文件,右键单击"user.h"打开菜单,单击"Open Declaration"链接菜单列表中的user.h。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我找到了user.c文件。 所以我可以在这里编辑它。
    很抱歉,我无法跟随您了解如何将user.c链接到user.h 我是否将文件导入到CCS,然后按照您所说的步骤操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在CCS中,您可以按住Ctrl键并右键单击任何头文件,以将其跟踪到其源文件。 因此,user.c顶部是user.h的一个包含项-按住Ctrl键并单击以跟随实际文件

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Sean。

    我最后可以使用Excel工作表和CCS中的user.c文件更改参数。 但问题是,正如Yanming所解释的那样,我在user.h的Motorware文件夹中所做的任何更改都没有反映在我的instaspin GUI中。 我做错了吗?
    我卸载了GUIComposer并重新安装了,但找不到任何更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅“GUI Quick Start Guide: InstaSPIN UNIVERSAL”,您需要执行以下步骤。
    1.更改user.h并在CCS中重新编译项目,以生成新的“xxx.out”
    2.将编译的项目(xxx.Out)重命名为appProgram.out。 将文件复制到GUI Composer中相应的webapp文件夹。
    3.运行webapp文件夹中的可执行文件以重新加载.out。