This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:最大ePWM时钟(200MHz?)

Guru**** 2591120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574577/tms320f28377d-max-epwm-clock-is-200mhz

部件号:TMS320F2.8377万D

你好,我继续阅读

第308页


复位时PERCLKDIVSEL.EPWMCLKDIV = x1,因此PLLSYSCLK除以2。

 

我继续阅读

第116页


TW (PWM)最小值为20ns。

 

问题是

 

我能以200MHz给ePWM供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mauro:

    此设备上ePWM的最大帧速率为100MHz。 设备数据表中提到了这一点。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我有一个配音:

    20ns什么是?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着PWM输出脉冲频率不能大于50MHz。