This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:Instaspin控制器问题

Guru**** 2538070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574999/instaspin-bldc-instaspin-controller-question

部件号:INSTASPIN-BLDC

您好,

我注意到,Ctrl对象定义了变量"IAB_filt"以及一些与之相关的SET和GET函数,但我在代码中没有看到使用这些函数的任何地方。

1)是否在某处使用?

2)在某些情况下,是否建议过滤IA和IB?

在我的情况下,ID和IQ信号似乎相当嘈杂,所以我想知道实施一些筛选是否是一个好主意。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的帖子内容,我认为您是在询问InstaSPIN-FOC,对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.它位于CTRL内,无需担心
    2.否

    我注意到您发布了几条线程...并且您有一个非常大的当前系统。 我想您使用的是LEM品牌的霍尔相位传感器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它们是单独的问题,这就是我决定发布不同线程的原因。

    是的,我们正在使用霍尔相位电流传感器。 精确LEM:HC5FW700