This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8022万:SCI起始位检测计时

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574851/tms320f28022-sci-start-bit-detection-timing

部件号:TMS320F2.8022万


您好,

请告诉我SCI SWRESET。
使用SWRESET (低活动)进行初始化时,SWRESET = 0设置为1并再次启用时,时间是什么
是否已开始检测接收数据的起始位?

以下,理解是否正确?

·SCI状态机和标志在SCICLK (内部)的一个时钟内初始化。
·在下一个SCICLK中开始检测起始位。 (在SWRESET =1之后的一个SCICLK之后)


此致,
Koichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koichi-san,

    在SWRESET=1之后,开始位的检测可能在不到1位时间内完成。 它被抽样过多,但 我不知道以什么速率。  检测起始位不会等待下一个SCICLK,如果启动位与SWRESET =1同时存在 ,您可能会看到一个小于1位时间的延迟。

    SCI状态机在“SWRESET =0”时复位,并应在“SWRESET =1”之后立即启动。

    此致,
    科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody San

    感谢您的支持。

    我知道,开始位检测将在SCI变为有效时启动(SWRESET=1设置)。

    此致,
    Koichi