This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHV1PHINVKIT:测试蓄电池能量存储系统的产品,类似于电网连接太阳能逆变器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574482/tmdshv1phinvkit-product-to-trial-a-battery-energy-storage-system-similar-to-a-grid-connect-solar-inverter

部件号:TMDSHV1PHINVKIT

大家好,我希望试用蓄电池能量存储系统,类似于电网连接太阳能逆变器。 我寻找一个工具包,最近的工具是'Tmdshv1phinvkit',但有人说我无法连接电池。 您是否能够帮助选择正确的套件来组成系统。

我找到了套件TMDSOLARUINVKIT或高压太阳能逆变器DC-AC套件,但可以找到仅此链接的部件号br http://www.ti.com/lit/an/sprabr5/sprabr5.pdf ,该链接仍需要DC-DC转换器来提高/降低电池电压,以匹配电网逆变器DC-AC逆变器部分。

如有任何帮助,我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓄电池电压范围是多少?  

    TMDSHV1PHINVKIT配套板为  

    也可以使用...

    TMDSHV1PHINVKIT的更新版本是TIDM-HV-1PH-DCAC

    www.ti.com/.../TIDM-HV-1PH-DCAC 文档

    尽管此套件尚未与我前面提到的MPPT套件一起测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manish,

    我打算将直流电压设置为高电压,这样就不必提高 电压(升压降压),而是降低电压(在最终产品中), 但是,为了测试功能,蓄电池电压可能为48V (4节12V电池),我可以按照您的建议使用升压系统,如太阳能MPPT装置。  

    我认为最好是使用较高的直流蓄电池电压,因为电流消耗更少会延长蓄电池的运行时间,蓄电池电压在蓄电池较低电压下预计为348Vdc,在较高充电状态下预计为406Vdc,这是29 x 12V蓄电池。