This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:TMS320F2.8379万D

Guru**** 2591070 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574530/tms320f28379d-tms320f28379d

部件号:TMS320F2.8379万D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

您好,

 1.  

我尝试构建示例代码,但它抛出了一个错误:#2638 :数组元素的对齐大于元素大小  

我已复制错误消息-  

说明资源路径位置类型
#2638数组元素的对齐大于元素大小.ccsproject /buffdac_sine_cpu01 line 554,外部位置:C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\V210\F2837xD_headers\include\F2837xD_can.h C/C++2837 C/C++ problem2837 problem

2.如何在独立模式下操作主板(我参考了此链接,但它不工作- https://training.ti.com/c2000-f28379d-dual-core-launchpad-technical-overview-demonstration-inter-processor-communications )2.8379万)。  

请您就如何解决这一问题提出建议。

3.即使我将GPIO引脚设置为高电压,它也只提供1.5V的电压,而DAC的最大电压也是1.5V (CCS提供0x7FFF时)。

针脚的电压是否不会达到近5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我能够在进行任何更改的情况下构建项目。 请确保您已更新CCS。

    2.什么不起作用?

    3.听起来您的电源有问题。 针脚应能达到3.3V。 如果您使用USB电源运行主板,请确保跳线位于正确的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我有最新版本的CCS,但它仍然不工作。 我们如何清除该错误?

    2.我从该链路得知,如果S1的第一个开关处于位置-1 (on) ,则设备在调试模式下工作;如果它处于位置-0 (off),则设备在独立模式下工作。 但设备在位置- 0中不能独立工作。 它仍需要通过CCS (“恢复”按钮- CCS调试模式)进行操作。

    此致,

    Shiva Sanketh Rm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保已更新到最新的编译器版本。

    您是否正在将代码加载到闪存中? 确保正确设置了引导开关。