This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:Uniflash在我们从B版硅转E版硅时不工作

Guru**** 2534240 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574763/f28m35h52c-uniflash-not-working-when-we-went-from-rev-b-silicon-to-rev-e-silicon

部件号:F28M35H52C
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

Uniflash v 2.1 .0.0.0009万 已与版本B一起成功使用了一段时间。 许多新型 F28M35H52C1RFPT设备表明它们是版本E,Uniflash无法很好地对这些装置进行编程。

我怀疑基于 此e2e帖子的Uniflash版本和芯片版本可能存在共同依赖 关系,但希望再次检查,因为这已成为一个紧急问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡安

    是的,您可以使用您推荐的帖子,并将这些XML准备好。
    这应该是可行的。

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦姆西

    这解决了问题。  也就是说,我想知道更多有关Uniflash的变化(以及我们应该注意的可能是Rev E芯片)。  是只是更新了uniflash xml文件以添加 rev E芯片版本,还是 有 更严重的更改需要我们注意?

    提前感谢您!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    很高兴知道它工作正常。

    它只是对UniFlash XML文件的更新,以添加Reve芯片,从而使工具能够识别设备。

    谢谢,此致,

    Vamsi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡安

    在以后版本的UniFlash中,这些更新是默认的。

    谢谢,此致,
    Vamsi