This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8375万S:SPI模块问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571280/tms320f28375s-spi-module-question

部件号:TMS320F2.8375万S

你好。

我有疑问。

技术参考手册第1881页上SPIPRI寄存器的自由位描述中的“自由运行”是什么意思?(以下URL)

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/spruhx5d/spruhx5d.pdf

如果您知道某些文档中所写的"免费运行"的含义,您可以告诉我URL吗?

此致,

Uchida-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uchida-K,

    位描述可能会使用更详细的描述,但它确实传达了正确的信息。

    如果free为0,则SPI将按软位所述的方式运行。 (停止中间传送或停止前完成单词/脉冲)

    如果free为1,则SPI不会受仿真器的任何状态影响,也就是说,如果在调试过程中停止代码,SPI将继续正常运行。 因此,如果SPI是从属设备并且CPU停止,SPI将继续在其缓冲区中接收或传输数据。

    这是否合理?

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uchida-K,

    我能回答您的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    我理解。
    谢谢你。

    此致,

    Uchida-k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 当然,如果您有任何其他问题,请立即创建新线程。