This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:HVMTR套件中controlCARD (TMDSCNCD2.8096万MISO)的开箱即用软件是什么?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573541/tms320f28069m-what-is-out-of-box-sw-for-controlcard-tmdscncd28096miso-in-hvmtr-kit

部件号:TMS320F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:TMDSHVMTRINSPINMOTORWARE

大家好,  

请告诉我,TMDSHVMTRINSPIN套件中2.8069万M的controlCARD预装了什么软件?

我已经通过JTAG执行了多个实验室汽车器件示例,因此我想恢复它  

此致,

海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F2.8069万M MCU的RAM中没有“开箱即用”软件。 唯一预加载的是ROM,您不能编辑它。 可以通过刷新空白的C项目来“恢复”它,除非您希望MCU在重置时不执行任何操作,否则它将是无用的。

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,

    我想您会感到困惑的是Bear F2.8069万M芯片组,我是指TMDSCNCD2.8096万MISO controlCARD中的SW。
    在我下载controlCARD上的实验示例之前,我可以看到它与GUI编写器一起工作。
    其中应该有一些预加载的SW。

    此致,
    海龙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请详细说明"我可以看到它与GUI作曲家协同工作"的说法。 您所看到的功能是什么? 是否能够连接? 要旋转电机?

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,

    我可以使用具有controlCARD的GUI编写器完成电机识别过程。 我也可以看到电机在该过程中旋转。
    在controlCARD中,如果没有预加载的开关,是否可以使电机旋转?

    此致,
    海龙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海龙

    GUI需要.out文件才能工作。 无论GUI编辑器实验中的.out文件是您运行的实验(即,如果.out文件是由lab2b编译的,则GUI正在运行lab2b)。 GUI编写器将代码置于RAM或闪存中,因此您仍将代码加载到设备上,并且在某些预加载的实验中不起作用。 如果您查看lab2a的写记录,您可以看到可以选择从ROM运行CTRL和EST,但ID的实验室结构仍需要从RAM/Flash执行一些变量,如gMotorVars_Flag_enableSys

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这是您使用的GUI,则.out非常旧,不再受支持: www.ti.com/.../motorkitscncd69miso
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我理解。
    感谢您的明确回答。


    此致,
    海龙