This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:采样频率问题

Guru**** 2325560 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574598/ccs-tms320f28027-sampling-frequency-problem

部件号:TMS320F2.8027万
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我目前正在使用ADC通过PWM工作。我的频率是12kHz,我将采样频率设置为6kHz。 我只能将双周期变体从100 % 变到50 %

请帮助我进行哪些更改以获得完整的双周期变化!!

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您如何更新CMPx寄存器? 您能否共享相关ePWM寄存器的配置?

    您是否有机会查看ePWM示例ePWM_UDON_AQ和ePWM_UP_AQ,它们位于controlSUITE或C2000Ware的设备支持文件夹中? 这些示例分别说明了如何更新上升-下降计数和上升计数模式的占空比。

    伊丽莎白