This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何修改源代码以在相位电流超过128A时使用InstaSpin

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574576/how-to-modify-the-source-code-to-use-instaspin-in-the-phase-current-exceed-128a

您好,Champs:

我的客户想要设计高功率ESC,其中直流总线电流将超过50A。 此外,考虑到并联电阻器的功耗,他们希望使用更小的并联(可能为1mOhm)。 我记得Chris说过,有一种变通办法可以修改源代码,使其正常工作。

请详细说明如何修改源代码或变量 ?  

非常感谢。

巴西,

年轻