This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-Kit:什么是SPI引出线

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574490/drv8312-c2-kit-what-s-the-spi-pinout

部件号:DRV8312-C2-Kit
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

我想通过SPI将我的DRV8312-C2-Kit连接到Raspberry Pi,但 我找不到有关主板连接器J8引脚的信息。 此连接器的引脚是什么? 我甚至不知道哪个引脚是引脚1。 接头左侧有一个圆点,右侧有一个箭头,这是什么意思?

在相关的注释中,主板连接器J5的用途和引脚是什么? 硬件参考指南pdf中甚至没有提到过...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于J8,标有箭头的引脚(引脚5)是GND。 引脚1-4依次为SPI-SIMO/SPI-CLK/SPI-SOMI/SPI-STE。 要供将来参考,请查看controlSUITE中硬件开发包(HWDevPkg)中的示意图和板布局PDF。

    J5是一个用于监控"重要"系统信号的跳线,例如QEP线路,PWM线路,电流和电压反馈线路等。您可以在上面提到的示意图的第2页上找到针脚。

    Sean