This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320F2.8377万S:安装

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574502/starterware-tms320f28377s-instaspin

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Starterware

您好,

我正在测试 马达驱动器的LAUNCHTXL-F2.8377万S + BOOSTXL-DRV8301-CB。
是否可以立即测试InstaSPIN测试?
如果可能,我们如何进行测试?

此致

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    F2.8377万S现在不支持InstaSPIN的ROM,因此您无法在F2.8377万S上测试InstaSPIN。