This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8027万F:XDS100v2已停止响应

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573801/ccs-launchxl-f28027f-xds100v2-has-stopped-responding

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F

工具/软件:Code Composer Studio

经过2周的试验后,USB JTAG突然 停止响应。

这种情况发生在CCS挤压期间或之后。  

我应该获得另一个Launchpad还是有修复程序?

此致,

Edward。

"验证"日志文件:

[开始]

执行以下命令:

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\Alex\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\1\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
库的构建日期为'EC 92016'。
库的构建时间是'13:48:53'。
库软件包版本为6.0 .504.1。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。
控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
控制器是FTDI FT2232,带USB接口。
从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
该软件配置为支持FTDI FT2232功能。
控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的正时。
控制器无法控制输入引脚上的正时。
扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

——— [从PLL生成的JTAG TCLK输出的日志文件]-------

没有用于对JTAG TCLK频率进行编程的硬件。

——— [测量最终JTAG TCLKR输入的源和频率]-------

没有用于测量JTAG TCLK频率的硬件。

——— [在JTAG IR和DR上执行标准路径长度测试]-----------

此路径长度测试使用64个32位字的块。

JTAG IR指令路径长度测试失败。
JTAG IR指令扫描路径为卡在一个位置。

JTAG DR旁路路径长度测试失败。
JTAG DR旁路扫描路径为卡在一个位置。

——— [对JTAG IR执行完整性扫描测试]---------------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF执行测试。
扫描测试:1,跳过:0,失败:0
使用0x0万执行测试。
测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。
测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
实用程序现在只报告失败测试的计数。
扫描测试:2,跳过:0,失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3,跳过:0,失败:2
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:3
使用0x5533CCAA执行测试。
扫描测试:5,跳过:0,失败:4
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:5
某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

JTAG IR完整性扫描测试失败。

——— [在JTAG DR上执行完整性扫描测试]------------------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF执行测试。
扫描测试:1,跳过:0,失败:0
使用0x0万执行测试。
测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。
测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
实用程序现在只报告失败测试的计数。
扫描测试:2,跳过:0,失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3,跳过:0,失败:2
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:3
使用0x5533CCAA执行测试。
扫描测试:5,跳过:0,失败:4
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:5
某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

JTAG DR完整性扫描测试失败。

[完]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ed,

    您是否在不同的PC上尝试过启动板?

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam:
    是的,我在另一台计算机上试用过。
    完全相同的行为。
    我又买了一个吗?
    此致,
    Edward
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以共享调试时观察到的错误窗口或错误编号? 是否为错误1035? 此外,您的控制器或LDO是否正在加热?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gautam:

    “错误”窗口显示:

    连接到目标时出错:
    (错误-1135 @ 0x0)
    调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。
    (仿真软件包6.0 .504.4)

    它不会加热-比周围环境暖和一点。

    我的行为非常奇怪-当我触摸针脚时,它会关闭蓝色LED一段时间。

    此致,

    Edward。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.dropbox.com/.../IMG_2783.MOV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外,请检查设备管理器以了解XDS100的信道A和B检测以及COM端口检测。 所有这些都会发生吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    COM4检测良好,

    两个通道都存在。

    XDS似乎 由于某种原因无法与处理器通信,但与 计算机通信。

    今天我收到了以下错误窗口 消息:

    ""连接到目标时出错:
    (错误-1015 @ 0x0)
    设备未响应请求。 设备可能已锁定,或者调试探测器连接可能不可靠。 如果可能,请解锁设备(例如,在重置模式下使用Wait (等待),然后关闭并重新打开主板电源)。 如果错误仍然存在,请确认配置和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。
    (仿真软件包6.0 .504.4)""

    如何解锁?

    此致,

    Edward。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制器可能处于永久锁定状态,因此XDS100无法与控制器通信。 无法从该状态检索设备,因此您可以尝试更换控制器。 如果您不想在这样做的过程中弄脏双手...您可以订购一个新的套件。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Gautam,
    我会。
    什么是"控制器"? 这是芯片F2.8027万FPPT吗?
    此致,
    Edward。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS320F2.8027万PTS