This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 比较

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573298/compare

大家好,我必须在我的芯片RM中重新使用其他人在ARM Cortex RM48上执行的程序 Cortex M3和对于他们,我必须找到寄存器和其他初始化地址,但我不知道如何操作 为此,我找到了Tese文档

     第25页

和RM48数据表第95页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我不是很理解您的问题。 您是否希望将Concerto设备与RM48 Hercules进行比较?

    www.ti.com/.../overview.page

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实比较了设备,它们是相同的,但我想比较每个寄存器的地址,看看它们是否也相似。我可以从RM48中选择程序,然后放到我的M3上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不清楚这里的问题是什么。 关闭支柱。 如果您有其他疑问,请重新打开包含特定疑问的帖子。