This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSDOCK2.8335万:实验板套件未连接至CCS

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574393/ccs-tmdsdock28335-experimenter-kit-is-not-connecting-to-the-ccs

部件号:TMDSDOCK2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位:

 我已经购买了两份 TMDSDOK2.8335万 实验器套件。 当我尝试连接CCS V4时,一个工作正常,但另一个工作不正常。 它给出了以下错误  

"连接到目标时出错:(错误-151 @ 0x0)连接期间使用的FTDI驱动程序函数之一返回错误状态或错误。 原因可能是一个或多个:XDS100序列号无效,XDS100 EEPROM空白,FTDI驱动程序缺失,USB电缆故障。 使用'common/uscif'文件夹中的xds100serial命令行实用程序验证XDS100是否可以找到。

我现在要做什么。 有人能回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉什米

    对于调试,我们一次只连接其中一个套件。

    实验1。

    尝试将不工作的controlCARD插入工作坞站,看看是否可以连接到它。

    实验2.

    将工作中的controlCARD与不工作的坞站配合使用,并查看是否可以连接到这些控制器。

    如果您可以在实验1中连接,而不是在实验2中连接,则您的PC和扩展坞之间似乎存在通信问题。 当无法正常工作的坞站连接到您的计算机时,您应在 “设备管理器”->“通用串行总线控制器”下看到“TI XDS100通道A”和“TI XDS100通道B”。 如果看不到这些信息,请尝试通过此帖子" https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/21086"在2.1086万在Dock上重新编程FTDI芯片。  

    此致,
    科迪