This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-HC-C2-Kit:内存问题

Guru**** 2599945 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573220/ccs-drv8301-hc-c2-kit-memory-issue

部件号:DRV8301-HC-C2-Kit
主题中讨论的其他部件: MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用insta spin BLDC项目。

我已将 一些计算的额外代码作为头文件添加到此项目。 大约有25个变量数组声明。 编译时显示内存错误。 下一步要做什么?

此致,

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是F2805x或F2806x,一个选项是从ROM中运行CTRL和EST模块,以节省RAM中的空间。 您可以使用实验2a查看此示例。 如果您使用的是F2802x,很遗憾您没有此选项。

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是F2.8035万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅此主题,它与您提出的问题非常相似: e2e.ti.com/.../52.0517万

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以将配置导入HC_C2 Kit中的instaspin。

    我还可以获得 代码中执行模块的时钟周期数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于F2802x,F2805x和F2806x控制卡,在Motorware中有DRV8301-HC-C2-Kit的InstaSPIN实验室

    有关周期计数注意事项,请参阅《InstaSPIN用户指南》的第333页: www.ti.com/.../spruhj1g.pdf

    Sean