This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8027万:F2.8027万/28069</s>2.8069万

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573823/launchxl-f28027-f28027-28069

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万
主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8301LAUNCHLL-F2.8069万McontrolSUITEDRV8312-C2-Kit电机警告

您好,

我们是否有使用 BOOSTXL-DRV8301和 LAUNCHTXL-F2.8027万运行BLDC电机的示例项目?

基本上,我希望使用一个通用的Launchpad,而不是'F'或'M'变体。

我相信'F'和'M'变体在ROM中有一些Instaspin代码。

我可以使用Instaspin,但需要所有代码都在闪存中...

我们 还有一个使用 BOOSTXL-DRV8301和 LAUNCHXL-F2.8069万M的示例吗?

 

此致。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要使用controlSUITE中的BLDC示例,它们是开放源代码,不需要任何预加载的ROM代码,如InstaSPIN-FOC和MOTION DO。

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩您好,

    谢谢!  这是否意味着我可以从控制套件中使用下面的项目?

    D:\ti\controlSUITE\development _kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105\InstaSPIN_BLDC
    D:\ti\controlSUITE\development _kits\DRV8312-C2-Kit_v128\BLDC_Sensored

    我们是否有使用F2.8027万x运行电机的代码? abv是使用2803x或2806x ...

     

    因此,如果我想使用bootxldrv8301作为驱动程序和Launchpad F2802x (常规),我需要在 控制套件中调整项目,即上面提到的那些,使用来自汽车器件代码的F2802x启动板驱动信号...??
    D:\ti\motorware\motorware_1_01_00_17\sw\solutions\instaspin_inex\boards\bootxldrv8301_RevB\F28x\f2802xF\projects\ccs5\proj_lab01</s>2802


    我可以使用/找到Instaspin库,它可以编程到launchpad闪存中并链接到汽车软件instaspin项目,以便在闪存而不是ROM中使用代码吗??

    我们是否有任何迁移文档来移植控制套件BLDC 软件,以便在任何情况下从启动板而不是控制卡运行?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如果要使用F2802x并且项目是为不同的MCU设置的,则必须更改某些硬件初始化调用。 如果需要,您可以跟踪Motorware项目中的硬件初始化,但请注意Motorware使用HAL (硬件抽象层),而controlSUITE项目则不使用;因此,您将无法简单地复制粘贴F2802x初始化函数。


    InstaSPIN库允许函数调用ROM。 如果您将lib放入未预加载InstaSPIN的ROM的设备的闪存中,库将无法理解估算器函数调用,因为它们不是可调用的代码。 长话短说,如果没有ROM中的估算器,您将无法运行InstaSPIN-FOC或从闪存中运行运动。 这是有目的的,不能回避。

    Sean