This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOMPLC-F28PLC83:G3-PLC通信节点设计

Guru**** 2532830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571716/tidm-somplc-f28plc83-g3-plc-communication-node-design

部件号:TIDM-SOMPLC-F28PLC83

您好,

我们在设计中要求G3-PLC通信。 我们设计了具有WiFi,传感器等的控制器板,但我们需要将G3-PLC板连接到控制器板,以便连接更多节点的网状网络。 希望我们可以通过UART或SPI连接。 已参考 TIDM-SOMPLC-F28PLC83。我们是否可以使用此参考设计与SPI或UART连接。
我们是否需要G3-PLC数据集中器来连接更多节点。我们需要您的支持,以便为我们的项目获取G3-PLC通信的架构理念。
请分享电子邮件ID以进行说明。 我们需要硬件和软件的技术支持。 这是客户的紧急要求。请提供帮助。
谢谢,Sumathi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    查询如下。

    文件 中的PLC模块(用于G3电源线通信的系统模块

    (CENELEC频带))必须与插接站一起使用,如图8所显示正确吗?  

    1. 一个模块可以用作单个节点,也可以连接更多节点? 基本上,我们希望将节点与网格连接。 此架构是否需要G3-PLC集中器?
    2. 我们希望使用此模块与我们的控制器板连接。 控制器板具有内置WiFi和BLE的SOC。
    3. 我们的要求是,我们希望生产一款支持无线和G3-PLC的产品作为选件。 因此系统中存在有线和无线通信。
    4. 为了连接TI的G3-PLC解决方案(如所附文档中所述),所需的板/模块是AFE Module+ Docking Station?
    5. UART信号需要连接到我们的控制器板进行通信。 是否正确。 我们是否要求将任何附加信号连接到我们的控制器板。 请回复。  
    6. 请告诉我您的联系号码,以便讨论此架构。
    7. 我们想要订购EVM。请告诉我测试我们的G3-PLC控制器板所需的所有配套主板和软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sumathi,

    >对于您之前的问题,

    我们是否可以使用此参考设计与SPI或UART连接? 是的,您可以

    我们是否需要G3-PLC数据集中器来连接更多节点? 您可以使用相同的设计连接多达32个节点。 此外,还需要数据集中器。

    也可以使用以下参考设计

    >为了连接TI的G3-PLC解决方案(如所附文档中所述),所需的主板/模块是AFE模块+坞站?  

    我看不到任何附件而不是数字……

    是的,它需要SOM模块和对接板。

    > UART信号需要连接到我们的控制器板进行通信。 是否正确。 我们是否要求将任何附加信号连接到我们的控制器板。 请回复。

    是正确。 否,主板将取代现有的主机GUI。

    >软件包

    此致。