This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:输出修改

Guru**** 2597975 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573665/tidm-hv-1ph-dcac-output-modification

部件号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

是否可以修改此演示板的代码以将输出从正弦波更改为方波?  是否还可以更改方波输出的占空比?

感谢您提供有关是否可以及如何完成此操作的任何信息!

此致,

皮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pete,

    该设计的完整软件可通过controlSUITE获得,该设计针对正弦输出生成,  

    它可以用于方波,但我不知道您想要的频率,也不知道您可以承受的上升和下降边缘的转换速率,

    如果您能提供一些额外的信息,我可以提供更明智的建议(请注意,因为设计主要针对AC,所以我提供的任何信息都只是建议)。  

    对于方波,您可能不需要LC滤波器,您是否希望能够控制此方波形的振幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Manish:

    感谢您的回复!  我会对转换率有相当宽的容差。  我需要避免输出出现任何明显的过冲或振铃。

    频率可以是60Hz。  也可以使用高达200Hz的更高频率。  我想将振幅控制在50-150峰值之间。

    感谢您的帮助,非常感谢!

    此致,

    皮特