This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万F:Motorware和AIO引脚

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573768/tms320f28027f-motorware-and-aio-pins

部件号:TMS320F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

您好-

我正在使用F2.8027万F设计定制控制器PCB。 我的GPIO引脚已用完:-)

但是我有几个未使用的AIO针脚。 在阅读有关这些(信息似乎有限)的信息时,这些AIO引脚似乎可以配置为与GPIO引脚一样工作。 这是否正确? 如果是,如何在Motorware中配置和使用这些PIN?

理想情况下,我需要将其中2个AIO引脚用作数字输入(读取开关),1个用作数字输出(驱动LED)。

我们非常感谢任何援助。

谢谢!

—————————————