This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320F28.0049万M:具有TMS320F28.0049万M的MotorWare的重新发布时间

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573921/starterware-tms320f280049m-rrelease-time-of-motorware-with-tms320f280049m

部件号:TMS320F28.0049万M
主题中讨论的其他部件: MOTORWARE

工具/软件:Starterware

您好,

 现在,TMS320F28.0049万M 已推出。

EVM也已准备就绪。

现在的MotorWare软件是否已准备就绪?

此致,

KYT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它目前不适用于F28.0049万M,但将在不久的将来发布。  基于F28.0049万M的instaSPIN将进行重大升级,使MotorWare TI-One-MCU在编码格式方面符合要求。