This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:TMS320F2.8035万

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573993/tms320f28035-tms320f28035

部件号:TMS320F2.8035万
主题中讨论的其他部件:DRV8301controlSUITE

使用反电动势集成方法的BLDC电机的无传感器梯形控制使用F2.8035万控制卡,我想知道使用的程序逻辑或程序,以及如何写入或刻录不同的控制卡? 我使用DRV8301驱动器电路。套件中的电机是否可以在不同的程序中顺畅运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    controlSUITE提供了多个无传感器梯形控制示例,请查看它们。 增量构建和随附的指南提供了有关在每个构建级别使用的功能的信息,应该很容易遵循代码。 您可以将DRV8301与此设置配合使用,没有任何问题。

    Sean