This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSOLARCEXPKIT:SEPIC的PWM频率

Guru**** 2596425 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571739/tmdssolarcexpkit-pwm-frequency-for-sepic

部件号:TMDSOLARCEXPKIT

您好,


我只是想知道发送至SEPIC的占空比4a信号的PWM频率?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅的3.2 部分

    development _kits\SolarExplorer\~Docs\ SolarExplorer_HWGuide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道此信号的电压和电流水平吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不太明白,  

    C2000是数字微控制器,因此PWM以数字方式实施,对我们来说,周期是寄存器中的值,占空比也是。  

    我们的软件位于 C:\ti\controlSUITE\development _kits\SolarExplorer_v 1.1 \SolarExplorer_PVBattChg_F2803x,该软件使用主板上的SEPIC sage为电池充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET在什么电压下导电。

    那么,什么电压是PWM信号的逻辑1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas

    这可从栅极驱动器理解,请注意,MCU引脚处具有逻辑1输入代码的PWM信号为3.3V,此引脚没有足够的电流或电压直接连接至MOSFET,因此使用栅极驱动器。 您可以参考浇口驱动器零件号的设计示意图。

    栅极驱动器电源电压随后控制MOSFET,请参阅原理图和BOM与栅极驱动器和MOSFET数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到MOSFET数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从BOM中查找零件号并在Google上搜索:)这是任何电气工程师必备的技能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,我找到了数据表,但是很难解释它们(不是电气工程师)

    我只是想知道闸极驱动器的工作参数。 它似乎采用uA范围内的3.3V信号。

    我只是想知道它会产生什么结果? (使用来自TI板的12v电源电压)