请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F 主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8301, DRV8301, controlSUITE, MOTORWARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我已使用BOOSTXL-DRV8301成功地使电机旋转。
我完成了InstaSpin实验室,找到了所需的参数,学会了如何通过程序代码来控制电机。
我现在需要的是在DRV8301控件的单独GPIO上生成单独的PWM信号。 不与 电机同时运行,而是在 同一程序中。
我尝试了controlSUITE示例。 它们运行良好,但当我尝试合并它们时,PLL_Setup功能 与 InstaSpin函数发生冲突,我无法编译/链接项目。
请您引导我了解工作示例或成功的主题吗? 我的搜索失败。
此致,
Edward。