This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:具有基于USB的坞站的TMS320F2.8069万控制卡

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573766/tms320f28069-tms320f28069-control-card-with-usb-based-docking-station

部件号:TMS320F2.8069万

尊敬的先生:

我是此设备的新用户。  我尝试了几个GPIO程序。 我让它发挥作用。  现在,我将进入SCI,这样我的调试将变得容易。 我尝试了控制套件中的程序,包括Echo bak和loop back。 两者都无法正常工作。

我了解同一个USB卡也发送与JTAG和SCI相关的信息。 当我通过Device MAnagaer检查时,USB 相关设备中仅显示与JTAG相关的调试信息,如XDAS A和XDAS B。  但comports中没有出现任何设备。 可能是什么问题。 是否与波特率有关。  如何计算波特率?? 这不是很清楚。 PL澄清。

我还使用TI的终端以及外部实用程序(如docklite)来查看串行数据。  请尽早帮我解决这个问题。

谢谢你