This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8234万:使XINTF可中断

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573254/tms320f28234-make-xintf-interruptible

部件号:TMS320F2.8234万

你(们)好

我有一个快速的计时器中断。 遗憾的是,我对此有抖动,因为空闲循环可以通过XINTF访问缓慢的外部设备(只有一个词是readden)。 读取访问似乎阻止CPU进行任何中断。 对于写操作,我可以通过启用XINTF中的写缓冲区来解决问题。 对于读取操作,问题仍然存在。

是否有一种好方法使通过XINTF的访问变得可中断?
也许当通过DMA进行访问时,CPU只轮询一个标志并等待完成? 如果这是可能的,是否有代码示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    你是对的。 在读取操作过程中,CPU是不可中断的。 此外,没有忙标志来知道XINTF是否忙。 执行此操作的唯一方法是通过XINTF检查正在执行传输的DMA通道状态,如果传输已完成,则仅从CPU访问XINF。 等待时间可能很长,具体取决于DMA编程的传输次数。

    此致,

    Vivek Singh