This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8069万M:PCB文件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573679/launchxl-f28069m-pcb-file

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

您好,

我想为 LAUNCHXL-F2.8069万M设计一个接口板,我需要精确的PCB文件(Gerber或其他格式)。 我可以获取文件吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在controlSUITE -> DEPEND_KITS -> LAUNCHLL-F2.8069万M -> HwDevPkg下查找LAUNCHXL-F2.8069万_B_1400922.brd140.0922万d,它应可在Eagle和Altium中导入。

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Sean