This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万F:InstaSPIN-FOC -再生制动注意事项

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573181/tms320f28027f-instaspin-foc---regenerative-braking-considerations

部件号:TMS320F2.8027万F

您好-

我计划将InstaSPIN-FOC用于牵引应用程序。 我还计划采用电子制动-主要使用再生制动。

我知道InstaSPIN-FOC支持所有4个象限的操作。 我的问题更多地与物理电路有关。 对于再生制动,需要考虑哪些类型的事项? 我知道我需要能够处理高于电动机最大电压的任何电压瞬变。 我正计划使用MOSFET和具有适当电压余量的散件保护罩,以帮助提高稳定性(即 48V电机,75+V MOSFET和封盖)。 我还需要考虑哪些其他注意事项?

我们非常感谢您提供任何建议。

最佳,

—————————————

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想要使用四象限驱动装置运行电动机并需要非常快速地停止电动机,则最好添加制动系统来控制直流总线电压,制动系统可以使用动态制动回路和简单地释放高压直流总线, 或使用再生转换器将电动机的电能再生到电源,并在不增加电压的情况下控制直流总线,以保护电动机,MOSFET和电容器。