请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8027万F 您好-
我正在设计定制硬件,并且对2和3个电流传感器有疑问。 我了解,要实现最大电动机转速,需要实施过度调节。 我还了解,完全过度调制需要3个电流传感器,以便在高速操作期间重建电流。
我已经使用DRV8301-69M板对此进行了一些实验。 使用实验5a/5b,我只需使用2个电流传感器(板上物理上有3个,但用户只选择了2个),就能实现几乎最大的电机转速。 我只需将 USER_MAX_VS_MAG_PU设置为(2.0 / 3.0),就可以使用3个电流传感器和完全调制(实验10)实现几乎相同的最大速度。 但是,我在只有2个电流传感器的情况下,以这种速度听到一点噪音,使用3个电流传感器时,我不会听到相同的噪音。
有人能在这里亮灯吗? 我正在尝试决定是否在我的主板上添加第三个电流并联+放大器,而不是仅使用2个电流传感器进行设计。
我可能还应该补充说,我的应用程序在负载下需要零速度启动。 不确定2和3电流传感器和过度调制对于此要求是否重要,但我认为我会添加该详细信息。
一如既往,非常感谢任何建议!
最佳,
—————————————