This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:如何设置ADC的内部电压参考?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573597/ccs-tms320f28027-how-to-set-internal-voltage-reference-of-adc

部件号:TMS320F2.8027万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我目前正在使用ADC通过PWM工作。 我是这里的新手。请告诉我如何将ADC的内部电压参考设置为2.5V。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madhuri,

    在此器件上,内部参考范围固定 为0至3.3V。  如果您需要不同的范围,则需要通过外部参考销提供。

    附注:您可能需要了解全新的F2.8004万x Piccolo器件系列 -包括在许多新功能中的功能实际上是能够通过SW配置将内部参考电压范围设置为0至3.3V或0至2.5V。