This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:同步2相移全桥

Guru**** 2535800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573586/tms320f28035-synchronize-2-phase-shift-full-bridges

部件号:TMS320F2.8035万

您好,

我想知道如何为2相移全桥配置PWM通道。  

我使用 的是F2.8035万

我想要的:

PWM1和PWM2是我的相移全桥,PWM3和PWM4是同步整流器。

PWM1 ->相移-> PWM2

PWM1->(5)-> PWM3

PWM3->(相移-5)-> PWM4

我查看了文档,我认为 这是不可能的。 是这样吗?

我认为我需要将其更改为:

PWM1和PWM3是我的相移全桥,PWM2和PWM4是同步整流器。

PWM1->5 -> PWM2 ->相移-5 -> PWM3 ->-> PWM4

是否有更好的想法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否在谈论EPWM1A 1B和2A 2B? 或EPWM1A,2A,3A,4A?
    上面的描述不是很清楚。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PWM1 => PWM1A和PWM1B桥接上下控制信号减半。 我总共有4个半桥。这是8个PWM信号。