This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD2.8027万F:C2000闪存问题

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573305/ccs-tmdscncd28027f-c2000-flash-issues

部件号:TMDSCNCD2.8027万F

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用Simulink生成.out文件并将程序加载到主板。 我只能进行调试,并且在关闭设备电源后重启时,主板重置为默认闪烁LED。

是否仍要使用CCSv7永久加载电路板?

我使用的是2.8027万 controlCARD和CCS版本7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logan PHILLST 说:
    是否有使用CCSv7永久加载主板的方法?[/QUOT]

    您只需通过Simulink硬件配置生成基于Flash的.out文件。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Logan,

    您的代码是否从闪存(或) RAM运行?

    此致,
    Manoj