This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:请帮助我从数据表中获取电机参数

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573152/tms320f28069m-please-help-me-to-get-motor-parameter-from-data-sheet

部件号:TMS320F2.8069万M

大家好,  

我们购买 了hvkit_rev1p1和ACI电机进行开发。

但ACI电机似乎与hvkit_rev1p1的电机不同。

我在马拉松电气现场检查了车型,我已获得了以下电机数据表

e2e.ti.com/.../Certification-Data-_2800_1_2900_.pdf</s>2900

我已经阅读了spruhj1f.pdf的4.8 章节(InstaSPIN-FOC InstaSPIN-Motion用户指南),以便从工作表中获取电机参数,但我失败了。

我无法匹配应用于哪个值的参数来计算电机参数。

您能帮我计算出匹配的值吗?

例如,什么是R1,R2... XM,数据表中的极号是什么?

我曾尝试从实验室示例中获取参数,但我在转子过程中受阻。 (我们没有用于锁定转子的工具)

我期待您的帮助。

此致,

海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看此ACIM数据,我也无法确定InstaSPIN参数。 通常,我们会看到阻力,不情愿等。这看起来更像是一个数据集,可用于V/f标量控制,而不是FOC。 但是,也就是说,只有~190W输出,您应该能够手动锁定在lab2中的转子。 你试过了吗?

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我会试着用手锁定转子。

    感谢您的反馈。

    此致,
    海龙