This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:路径中有不同的user.C文件

Guru**** 2532370 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572811/tms320f28069m-different-user-c-files-in-paths

部件号:TMS320F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

您好,我刚刚注意到我没有编辑我的版本所使用的user.C文件。 Motorware 17安装中有两个安装在include路径上。 我的两个路径:

C:\TI\Motorware\motorware_1_01_00_17\SW\solutions\instaspin_motion\src.

C:\TI\Motorware\motorware_1_01_00_17\SW\modules\user\src\32b

我的版本使用了第二个版本。 文件比较显示,它们的注释中都有路径(第32行),但是路径是切换的! 解决方案1有一个模块路径,反之亦然。 我需要一段时间来调查"正确"的问题。 我倾向于重命名或移动未使用的用户,但第二个用户可能有原因。c?

谢谢,Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill,

    您使用的是哪一个Motorware实验室? 或者,您是否正在处理您在自己的端创建的项目?

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是经修改的实验室5e。 我应该说这两个路径是指向用户文件的路径,这些路径也位于包含路径上。 两个同名的文件似乎不是一个好主意,而上述评论又增加了混乱。 项目正在进行中,但我的问题是是否需要这些单独的文件,这更好,并且不应将其中一个文件从考虑中删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,

    我看到你提到的评论,理解这种混淆。 "sw\solutions\instaspin_motion \src\user.c"文件已过时,如有必要,将在MW18中标记为删除。 我们还将编辑备注,以在下一版本中反映正确的文件路径。

    不同之处在于"sw\solutions\instaspin_motion \src"版本包含ctrlQEP.h,用于运动实验12和13;而ctrlQep.c源现在包含在这些实验中,后者又调用正确的标头(而不是user.c调用该标头)。

    现在,请使用"SW\MODULES \USER\src\32b\user.c"

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Sean!