This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-Kit:平台新手,有一些问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8301-69M-KIT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573122/drv8301-69m-kit-new-to-the-platform-and-have-some-questions

部件号:DRV8301-69M-Kit
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

您好,我有很多问题,但我会尽量保持事情的间隔。

我是芬兰一所大学的嵌入式系统学生,我以前有过Atmel MCU (ATTiny,ATmega,XMEGA和M0+ ARM)的经验,我习惯于从这些MCU分配芯片级寄存器。 我学习和开发无刷电机控制器已有大约一年的时间,我一直在观看TI的老youtube系列“教授旧电机新技巧”,以了解FOC基础知识和理论。 我现在对它感到非常满意,因此我还决定将TI的InstaSPIN解决方案视为一种更好的“终端游戏”替代方案,而不是从头开始开发我自己的控制器。 控制器目前是为电动滑板开发的,可以在 这里查看-->但我也在寻找一个控制器,它可以在以后适应更高的功率和其他类型的电机拓扑。 几天以来,我一直在阅读TI有关Piccolo InstaSPIN-FOC的许多文档,并查看了MotorWare及其CCS实验室示例。

我本周订购了DRV8301-69M-Kit,以开始在平台上进行实践学习。

这就是我的背景,现在回答以下问题:

-用于直接指向写/读寄存器(例如 REG_PORTB = 0x31;X = REG_INA;)。 Piccolo似乎是通过HAL对寄存器和外设配置进行几乎所有操作,而不是指向单个寄存器进行配置。 这是我所得到的正确理解吗?

一些变量类型似乎有点奇怪,因为我来自Atmel,但例如在实验室示例中,当调试和使用监视窗口时,有一个值,例如:"x = 0.0.78189932亿 (Q-value(24)) Long"。 什么是"Q-value(24)? 这与IQmath有关吗? 此外,还将模块API文档作为示例:"_IQ EST_getAngle_PU (EST_handle handle)"从每个单位(PU)的估算器iQ24中获取角度值。" 那么这个函数返回的角度变量是什么样子的呢?

-Piccolo和可扩展性。 只要外部硬件设置为向MCU ADC提供正确的反馈并相应更新user.h文件,此平台是否可以与PM电动机一起使用,从数十瓦到多千瓦的感应电动机? 用于低功耗应用的并联电阻器和基于分压器的解决方案,例如用于高电流的霍尔设备和用于高电压的电压转换器?

目前,我有两名学生在当地大学为我制作和撰写学士学位作品。 他们正在开发一个智能手机应用程序和一个无线遥控器,我们计划将它们与电机控制器上的Atmel MCU及其各自的无线电连接,然后通过SPI/UART/ETC将Atmel MCU与Piccolo MCU连接 我们计划在扭矩控制模式下使用Piccolo,因此我们需要将所需的扭矩发送到Piccolo,最好将电机转速,电机电流,直流总线电压以及占空比或其衍生值发回以计算电动机功率。 我看过est.h上的一些函数,我看到了"EST_getTorque_lbin" 和"EST_getSpeed_Krpm ",所以我认为这些参数可以轮询,但我们需要的其他参数又如何呢?

-我希望将我的油门设置映射到电机的电流,例如:"正加速范围0 A - 30 A,因此20 % 油门等于电机电流6安培,50 % -> 15安培,依此类推"。 我们会有一个不同的减速度(0 A - 15 A),但我希望您明白这个想法。 然后,我们可以在智能手机中实施定制的油门曲线,在将调整后的电流发送到Piccolo之前,我们会在Atmel MCU中应用该曲线。 借助来自Piccolo的电机转速反馈,我们还可以实施最大速度限制,并以此方式限制命令的扭矩/电流。

有很多文字,但我希望你们能回答其中的几个。 另外还介绍了电动滑板的非主题。 这些Mellow家伙 正在使用Piccolo MCU在他们的电路板中实现完全无传感器的电机控制,这真的让我对该平台感兴趣。 到目前为止,我自己的控制器一直在使用感应式设置,如果这个平台能帮助我加快开发速度,那就太好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 是的,模块寄存器应通过HAL进行寻址,以保持整个InstaSPIN代码的连续性
    • 是的,这些是IQMath的示例,其函数是表示定点内核中的浮点数字。 对于PU表示法,您可以期望范围[-1,1]表示[-pi, pi]的角度,或在2pi范围内类似的角度
    • 是的,MCU仅依靠ADC来感应外部系统。 对于任何范围的输出功率,硬件设置正确-是可以接受的。
    • 这肯定是可能的

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否简要总结一下如何在Piccolo平台上实施前向制动(再生制动)。 我搜索了"instaspin_labs.pdf"以查找regen,刹车和刹车关键字,但没有找到命中。

    例如,如果电机正向旋转,且正扭矩的指令IQ值为正,则输入负的指令IQ值是否会导致反向驱动不 处于前向制动?