This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:采用PZ封装的ADC-C和ADC-D的可用性

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573343/tms320f28377s-availability-of-adc-c-and-adc-d-in-pz-package

部件号:TMS320F2.8377万S

C2000团队,

TMS320F2877S具有4个ADC。  但是,由于引脚限制,PZ封装中只有2个ADC符合规范。  我注意到,在数据表sps881c的Figure 5-28中,ADCINA0连接到所有四个ADC的CH12,而ADCIN14和ADCIN15也连接到所有四个ADC。

ADC-C和ADC-D实际上是否在PZ封装中可用,以便在CH12,14和/或15上使用?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    这些ADC不可用,因为参考引脚不可用。