This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:ADC转换延迟

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573334/tms320f28027-adc-conversion-delay

部件号:TMS320F2.8027万

我正在尝试模拟Simulink中升压转换器的级联电压-电流控制器。 这些PI控制器随后将在F2.8027万中实施。

我想添加来自ADC转换的时间延迟,但在数据表中找不到这一点。 在哪里可以找到此信息?

此致

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops
    查看F2.8035万 ->学员指南的存档研讨会-在ADC一章中,详细描述了ADC计时。 (虽然这适用于F2.8035万,但它可能与F2.8027万非常相似-至少它会让您“进入球场”。

    希望这能有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    这取决于所选的ADCCLK和S+H持续时间(S+H由SOC控制寄存器中的ACQPS字段控制)。

    这些定时在数据表中的“6.9 .1.1 .3.3 顺序和同步定时”中绘制。