This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万F:"逐步退出和退出;检测,恢复和报告

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573019/tms320f28027f-step-out-detection-recovering-and-reporting

部件号:TMS320F2.8027万F

您好,

我的客户正在寻找一种检测BLDC电机"退出"的解决方案。 C2000 UC是否可行?

我预计InstaSPIN会有一些东西,但我找不到可以解释这一点的材料。

如果有任何解决方案,您可以推荐PDF材料或关键字来搜索TI主页吗?

我很抱歉这个新手的问题。 我问这个问题时假设"退出"一词是电机轴角度与控制角度失去同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果"逐步退出"意味着转子角度损失,客户可以通过感应相电流和转子速度来检测此故障,转子丢失位置时,速度和电流应在很大程度上发生变化。