This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LUNCHTXL-F2.8027万F:LAB1在硅中不工作

Guru**** 2600105 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573026/ccs-launchxl-f28027f-lab1-not-working-in-silicon

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F
主题中讨论的其他部件: BOOSTXL-DRV8305EVM

工具/软件:Code Composer Studio

newbie尝试运行实验1。 调试未显示错误。 选择了硅实时和恢复。  调试显示它正在运行。 四盏蓝色灯亮起。 无闪烁。 设置:Windows 7 - USB至launchxl-f2.8027万F所有开关均打开-红色和绿色指示灯亮起。 Boostxl-drv8305evm已插入-绿灯亮起。3相BLDC电机已连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试以下设置:

    USB至LaunchXL-F2.8027万F
    删除BoostXL-DRV8305EVM
    填充JP1,JP2,JP3
    S1 -全部
    S4 -向下
    重新加载并重新运行lab1

    使用这些设置,我可以让GPIO0在我的端部闪烁

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean,
    我没有高兴地尝试了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确认您在USB控制器下的设备管理器中显示了两个XDS100v2兼容USB串行转换器(A和B)设备吗?

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设备管理器显示XDS100 A和B,而不是TDS100V2。 串行端口为COM65